Reto Jäggli startete 2015 als Versuchsingenieur bei Festo Microtechnology und hat sich seitdem stets weiterentwickelt. Mit Leidenschaft sucht er nach Ursachen, die zu erhöhtem Ausschuss in der Produktion führen, um die Herstellkosten zu reduzieren. Dabei analysiert er Fertigungsteile bei sich im Labor aber auch die Daten aus den Montagelinien und vereinigt so die Welt der Physik mit der Datenwissenschaft.
„Was ich während meiner Tätigkeit immer an Festo geschätzt habe, ist die Flexibilität und Unterstützung beim Umsetzen von Ideen, welche die Firma aber auch mich selbst weiterbringen. So durfte ich während den 6 Jahren bei Festo mehrere Six-Sigma Weiterbildungen geniessen und anschliessend sogar einen Master in Data Science absolvieren. Das Gelernte kann ich direkt in meine tägliche Arbeit einfliessen lassen und konnte dadurch bereits mehrere kostenreduzierende Projekte erfolgreich abschliessen.“
Karin Hofmann stieg Ende 2013 mit einem Pensum von 30% wieder in ihren Beruf ein. Mit dem Erwachsenwerden ihrer 3 Kinder freut sie sich über die Abwechslung zum Familienalltag. In der Administration der Festo Microtechnology arbeitet Karin als Allrounderin und bearbeitet Buchhaltungs-, Administrations- und Personalthemen. Mit dem Älterwerden ihrer jüngsten Tochter hat Karin in 2021 das Pensum nun auf 50% angepasst.
„Wir haben bei FMT ein tolles Team. Festo ist ein Arbeitgeber, der gut zu den Mitarbeitenden schaut und auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen eingeht. Mit der modernen Infrastruktur sind wir immer auf dem neusten Stand und ich kann mein Wissen laufend erweitern.“
Rajko Eric begann Anfang 2008 bei Festo als Produktionsmitarbeiter in der Proportionalventilmontage. Mit dem Start der Produktion von magnetischen Vorsteuerungen, wechselte er 2012 zu den vollautomatischen Montageanlagen. Er entschied sich 2017, die Nachholbildung nach Art. 32 zum Anlagenführer EFZ anzufangen, welche er 2018 erfolgreich abschliessen konnte. Es folgten diverse externe und interne Weiterbildungen im Bereich 5S, Waste Hunting oder Spritzguss-Verfahrenstechnik. Heute arbeitet Rajko Eric in der Abteilung Vormontage des Wertstroms magnetische Vorsteuerungen und ist mit seiner langjährigen Erfahrung einer unserer Allrounder im Team.
„Auch nach 14 Jahren bei Festo macht mir die tägliche Arbeit sehr viel Spass. Ich konnte mich hier weiterentwickeln und für mich stimmt hier das ganze Gesamtpaket, sonst wäre ich ja nicht schon so lange hier.“
Patricia Gregorio arbeitet seit 2012 bei Festo. Die gelernte Coiffeuse startete bei uns als Quereinsteigerin. 2018 hat sie nochmals eine Lehre als Anlagenführerin EFZ gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Im November 2021 wurde sie zur Teamleiterin befördert und führt nun ein Team von 8 Personen.
„Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine interessiert mich täglich und es macht mir Spass mit Menschen zu arbeiten. Wir sind hier eine grosse Familie und bei Problemen helfen wir uns gegenseitig.“